结果:找到"​LOTO示波器 实测 开环增益频响曲线 电源环路响应稳定性",相关内容1000条
  • LOTO示波器_从零开始手把手测电源开环增益/电源环路频响曲线/PSM
  • 我们之前有篇文章从理论到实践演示了如何测量电源环路的开环增益曲线,不过偏重于理论和原理,没有很多细节的展现,所以这片文章从另外的角度,从零基础开始,手把手一步一步演示如果进行实操测试。之前的那篇文章的链接为:《LOTO示波器实测开环增益频响曲线/电源环路响应稳定性》https://www.bilibili.com/read/cv18591666/我们先拿到一个电源板,如下图所示,我们买来一块很小很简单的电源模块,它和大多数电源系统一样,都是一个负反馈的闭环系统,方便演示的同时又很有代表性。我们通过芯片型号查到了这个电源的典型应用原理图,这个电路基本上就是按照这个原理图制作的,如下所示:下一步...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 线 PSM LOTO 发帖人:LOTO 发帖时间:2023-10-25 10:28:00
  • ​LOTO示波器实测过压保护芯片LP5300工作效果
  • 过压保护电路是电子产品设置中经常要用到的,以前都是用分立元件搭的各种经典电路,最近LOTO虚拟示波器客户推荐了一款很便宜的集成的过压保护芯片LP5300,体积很小,使用简单,外接两个电容就可以了,下图是它的典型应用电路:下图是它的功能框图:主要的电气参数:我们使用LOTO示波器实测这个芯片的过压保护效果。整体接线如下图所示:上图使用的是OSCA02系列的示波器,带宽35M,我们使用一个通道,通过示波器探头接在LP5300的输出端,检测过压保护芯片的输出电压波形。输入端我们使用一个可调的数字电源,我们测试给定不同的电压输入情况下,过压保护的芯片输出的电压波形。我们可以使用LOTO示波器的单次触...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ​LOTO,过压保护芯片LP5300 发帖人:LOTO 发帖时间:2023-08-09 15:51:00
  • LOTO示波器如何测试阻抗的频响曲线
  • LOTO示波器如何测试阻抗的频响曲线模块的输入输出端口,在电路分析上,一般简单表征为电阻来进行计算和分析。但多数情况下,这些端口并不是纯电阻的特性,更精确一些,它可能是电阻电容以及电感的组合,表现为非线性。我们称之为阻抗,比如输入阻抗,输出阻抗。随着通过的信号的频率变化,阻抗也会响应的变化。大厂出的一些成品,比如芯片,或者模块,一般会提供给客户所需要的阻抗频响曲线,我们通过查看产品数据手册就可以找到。大多数情况下,模块是工程师自己设计搭建的,是没有现成的阻抗频响曲线的,这时候如果要验证设计的品质,我们就需要测试端口的阻抗曲线做参考和决策。LOTO示波器总结众多的测试经验和考虑各种需求,最近推...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO,阻抗,线 发帖人:LOTO 发帖时间:2023-05-19 10:30:00
  • LOTO示波器电源环路增益分析客户实测
  • 我们在之前有文章介绍过LOTO示波器+信号源扫频测电源环路增益稳定性的方法和过程,可以参考演示视频如下:https://www.ixigua.com/7135738415382790663?logTag=a843d537a27090d5117b或者阅读对应的文章:《LOTO示波器实测开环增益频响曲线/电源环路响应稳定性》https://www.bilibili.com/read/cv18591666有LOTO客户在阅读了文章的基础上实测了自己的电源板,提供了宝贵的实战经验,让我们得以对之前的文章和实践有的新的认识和提高。所以感谢这位客户提供的资料和经验,我们得以推出本文对之前的文章做一些补充...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO分析客户 发帖人:LOTO 发帖时间:2023-04-07 14:55:00
  • ​LOTO示波器实测开环增益频响曲线/电源环路响应稳定性
  • 一般我们用的电源系统/控制系统或者信号处理系统都可以简单理解成负反馈控制系统。最典型的,运放组成的信号放大电路就是这样的系统。本文以最简单的运放信号放大电路为例,演示如何使用LOTO示波器测量控制系统的开环增益频响曲线,以及演示电源的环路响应稳定性测试。我们之前用普通的测试输入输出信号的方法,也就是在系统输入端加入扫频的激励信号,在系统输出端测量输出信号,实测过运放电路的频响曲线,视频链接为:https://www.ixigua.com/7135738415382790663?logTag=a843d537a27090d5117b这种方法可以直观看到整个扫频范围内的系统闭环增益表现,但是有两...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ​LOTO 线 发帖人:LOTO 发帖时间:2022-09-20 11:22:00
  • EMC信号完整性落地实测1---走出玄学
  • EMC信号完整性落地实测1---走出玄学无论我们从51单片机,STM32电路,运放,传感器,ADC采集还是可控硅晶闸管等等电源电路跨入到电子工程师的行业,我们通常会长时间处于低频的电子电路设计调试阶段,通常我们处理的是几百Hz或者几KHz的信号通路。偶尔会有RS232,RS485,IIC,SPI或者CAN总线之类的通讯让我们的PCB经历几百KHz的信号。这些其实涵盖了大部分的电子应用场景,我们在这个阶段更多的关注电路功能的实现,并没有也不太需要考虑信号完整性或者EMC的问题。总有一天我们会在新的项目中发现我们遇到了一些瓶颈。有时候通讯会莫名其妙的通讯错误,有些PCB板子会莫名其妙的有很大的干...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: EMC,信号完整,EMC信号完整落地LOTO 发帖人:LOTO 发帖时间:2022-04-13 11:14:00
  • _LOTO示波器实测WS2812B系LED光源
  • 不管你对“RGB性能狂升300%”的梗认同不认同,不可否认,绚丽的彩色很是酷炫,在现在市面上带“灯”的肯定比不带“灯”的贵也成了商家的一致行为。在市面上呢,其中有一种RGBLED灯珠,因为价格便宜一个只要几毛钱买的多了都可能到1毛钱一个,无需额外的“庞大”控制电路来驱动,用各廉价的单片机和简单的元件,就可以单IO接口串联让成百上千个灯珠各自独立的发出颜色,低功耗,而且还有不错的刷新率,让DIY玩家在很是推崇。这就是WS2812系类,它是一种“集控制电路与发光电路于一体的智能外控LED光源”。那么它是怎么实现的?相关的文档、源码很多,但具体到实际控制方式还是不明不白。本文以WS2812B-4为...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: WS2812B系LED光 LOTO 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-10-21 11:18:00
  • LOTO示波器配合VI曲线测试仪在电路板维修中的应用
  • LOTO示波器配合VI曲线测试仪在电路板维修中的应用市面上的VI曲线测试仪价格都在2000元到万元不等,同时大多携带不方便,有个别产品可以携带,但是功能单一(比如无法保存曲线,对比曲线等),那么LOTO示波器和VI曲线工控板就完美解决这些问题,价格极低(共500元)、随身携带、可保存曲线,录制回放,鼠标测量等等...需要的硬件:1.LOTO示波器价格330元~988元不等。2.vi曲线测试仪工控板价格118元。需要的软件:LOTO示波器OSCxxx专用配套软件.LOTO示波器变与VI曲线强强联合:1.示波器与电脑连接,VI与示波器连接,很简单如图。2.设置示波器为X_Y模式3.打开示波器,可...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: VI线试仪在板维修中的 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-04-21 11:44:00
  • LOTO示波器:秒测UI特性曲线(二极管为例)
  • 本文章主要介绍用LOTO示波器、信号发生器模块和电流差分模块测二极管UI特性曲线的案例,当然还可以用该套设备测三极管、场效应管、稳压管和一般的PN结。图1为PN结的UI特性曲线,可以看到,当电压U增大到一定的值时,流过PN结的电流会迅速变化,我们称这个电压为导通电压,不同材料的导通电压不同,硅管的0.7V,锗管的0.3V,用途有整流用的,有开关用的,各种二极管,它的曲线不太一样,当PN结两端的电压加到零点几伏的时候,它两端的电压就不会继续升高了,只是电流在增大。图1.二极管UI特性曲线PN结反向特性:当PN结两端加反向电压时,反向电压值较小时,电流几乎为零,此时的电流为反向饱和电流,当反向电...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-02-10 11:33:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: